This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 数据检索问题

Guru**** 2928370 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1509246/ads1292r-ads1292r-data-retrieval-issues

器件型号:ADS1292R

工具/软件:

您好、

在这个 Ads1292R 我已经测试了测试信号,这给出了完美的方波,但当我给任何其他波无论是正弦波还是心电图它是非常嘈杂,我面临一个问题,现在我无法检测设备 ID 突然几天后它停止检测设备 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anakshi:

    感谢您发送编修。 是否可以重新检查所有电源和 VCAPx 电压? 您是否会在上电复位过程完成后看到 DRDYn 信号切换?

    您可以在我们的上找到其他有用的调试常见问题解答 E2E 上的 ADS129x BIOFAQ 页面

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复设备 ID 问题已解决、我发现有一件事、当我使用 PC 充电器时、我正在清洁 ECG、但当我不给 PC 充电时、我会听到噪音波形、因此很可能是接地问题、但在我的布局中、数字和模拟 GND 都是独立的、我通过 Fluke 分析仪向此板输入 ECG、我也没有使用 RLD 寄存器字节。 我将在 PC 充电和不充电的情况下连接图像。 采样率- 125个样本/秒、增益12。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/73/pastedimage1746509685650v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anakshi:

    RLD 需要为来自车身/模拟器的输入信号建立已知的共模电压。 这是确保每个 ADC 通道前面的 PGA 正常运行所必需的。 如果不使用 RLD、则建议对输入进行交流耦合 、并使用高阻抗网络将每个输入偏置到1/2 Vs 或 RLDOUT。

    我不知道为什么为您的 PC 充电会有所不同、可能存在您提到的接地问题。 模拟接地和数字接地应在靠近 IC 的位置连接在一起、或者您也可以使它们成为实心接地层。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您在我的 ckt 中分享这一点、我正在使用抗混叠低通滤波器输入侧、然后对于数据表中给出的呼吸 ckt、我更改了一件事、我将 p 侧与 VDD /2连接、但不与 n 侧连接、您认为这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、两个呼吸输入都需要偏置为1/2 Vs、因为它们是交流耦合的。

    此致、

    Ryan