This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:故障诊断和放大器;等效10Hz 电压闪烁测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512113/ads8588h-fault-diagnosis-equivalent-10-hz-voltage-flicker-measurement

部件号:ADS8588H

工具/软件:

您好、

客户正在使用 ADS8588H 为电网基础设施设计测量电路。

问题1: 是否有办法诊断 ADS8588H 故障?
如果无法读取寄存器等、则很容易确定、但如果可以进行读取和写入时出现故障、请告诉我。


问题2: 此外还有一个测量电网10Hz 闪烁频率的器件、这是东亚特有的标准。

客户也计划开发此产品、但是否有专用产品适合测量100~230V - 50/60Hz 时的10Hz 闪烁强度? 如果有任何产品具有久经考验的跟踪记录、请告诉我。

"等效10Hz 电压闪烁测量"
e2e.ti.com/.../IMEKO_2D00_TC4_2D00_2014_2D00_246.pdf

根据本文档、用户似乎别无选择、只能自行执行频率分析。

最好的注意、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    没有用于对器件进行写入和读取的内部故障数字(例如 CRC)。  没有用于任何类型的故障检测的特殊寄存器。  至于10Hz 闪烁,我的理解是,这个测试是通过数字信号处理完成的,所以我没有一个特定的"产品"有一个已经证明的跟踪记录。  我将研究使用 ADS131M0x 的一些应用、并了解该器件是否有任何其他详细信息。