请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS8588H 工具/软件:
您好、
客户正在使用 ADS8588H 为电网基础设施设计测量电路。
问题1: 是否有办法诊断 ADS8588H 故障?
如果无法读取寄存器等、则很容易确定、但如果可以进行读取和写入时出现故障、请告诉我。
问题2: 此外还有一个测量电网10Hz 闪烁频率的器件、这是东亚特有的标准。
客户也计划开发此产品、但是否有专用产品适合测量100~230V - 50/60Hz 时的10Hz 闪烁强度? 如果有任何产品具有久经考验的跟踪记录、请告诉我。
"等效10Hz 电压闪烁测量"
e2e.ti.com/.../IMEKO_2D00_TC4_2D00_2014_2D00_246.pdf
根据本文档、用户似乎别无选择、只能自行执行频率分析。
最好的注意、
Hiroshi