This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:询问如何应用代码载波一致性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1502929/dac39rf10-sp-inquiry-on-how-to-apply-code-carrier-coherence

器件型号:DAC39RF10-SP

工具/软件:

您好:

我的客户希望将以下代码载体一致性应用于 DAC39RF10-SP。

问题1: 如果您有任何在 DAC39RF10-SP 中实现此功能的参考资料、请分享它。

问题2:  他们认为他们可以使用 DAC39RF10-SP 的 JESD204C LSB 同步来实现此功能。 正确吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    由于此设备受出口管制、我们正在与全球贸易合规团队核实我们应如何处理来自分销商的申请。  我们应该在本周早些时候得到一个答案。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    是否有任何关于客户询问的更新?

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    NCO 同步是此 DAC 的一项非常简单的功能。   有关详细信息、请参阅第7.3.6.1.2.4节 NCO 同步(及其先前的父节7.3.6.1.2)以及7.5.3.69 NCO_SYNC 寄存器说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您的答复。

    客户希望 TI 更加明确地为 DAC39RF10-SP 实现代码载波一致性功能。

    问题1: 客户认为他们可以通过 JESD204C LSB 同步实施此功能、这是正确的吗?

    问题2:  如果是、您能否详细说明示例控制方法和预期的输出波形?

    此致、

    JH