请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC39RF10-SP 工具/软件:
您好:
我的客户希望将以下代码载体一致性应用于 DAC39RF10-SP。

问题1: 如果您有任何在 DAC39RF10-SP 中实现此功能的参考资料、请分享它。
问题2: 他们认为他们可以使用 DAC39RF10-SP 的 JESD204C LSB 同步来实现此功能。 正确吗?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我的客户希望将以下代码载体一致性应用于 DAC39RF10-SP。

问题1: 如果您有任何在 DAC39RF10-SP 中实现此功能的参考资料、请分享它。
问题2: 他们认为他们可以使用 DAC39RF10-SP 的 JESD204C LSB 同步来实现此功能。 正确吗?
谢谢你。
JH