This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:当电机启动时、示例值加倍

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515029/ads127l11-sample-value-get-doubled-when-motor-started

器件型号:ADS127L11

工具/软件:

该项目使用  ADS127L11对电机电压(380V) 及其启动电压进行采样;

设置如下:

基准电压:2.5V

INP_RNG:1 (2倍输入范围)

start_mode: 启动/停止控制模式(使用 GPIO 控制)

在电机启动之前 或电机启动后、采样值完全正确  、但如果我们首次开始对启动电机进行采样、那么 在电机启动时、采样值会翻倍。

例如、 正常采样值介于0.8-1.2 (正弦波)之间、 当电机启动时、该值变为1.6-2.4。  它一直保持这样,直到我们重置 MCU ; 解除电源 ads127l11不能解决这个问题;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin Lu、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    您存在某种瞬态电压、导致 ADC 或 MCU 进入未知状态。  可能需要在 ADC 输入上添加过压保护、或对 ADC 输入添加额外的滤波来防止这种不正确的行为。

    您是否确认 ADS127L11的输出不正确?  请使用示波器或逻辑分析仪捕获 SPI 数据帧、并提供图片。

    /DRDY、/CS、SDO、SDI 和 SCLK 会有所帮助。

     

    此外、提供 ADC 原理图的图片、展示380V 输入到 ADS127L11输入的情况。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用