工具/软件:
该项目使用 ADS127L11对电机电压(380V) 及其启动电压进行采样;
设置如下:
基准电压:2.5V
INP_RNG:1 (2倍输入范围)
start_mode: 启动/停止控制模式(使用 GPIO 控制)
在电机启动之前 或电机启动后、采样值完全正确 、但如果我们首次开始对启动电机进行采样、那么 在电机启动时、采样值会翻倍。
例如、 正常采样值介于0.8-1.2 (正弦波)之间、 当电机启动时、该值变为1.6-2.4。 它一直保持这样,直到我们重置 MCU ; 解除电源 ads127l11不能解决这个问题;
谢谢!