This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7957:ADS7957数据表第47页

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7957, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1514290/ads7957-p-47-of-ads7957-datasheet

器件型号:ADS7957
主题中讨论的其他器件: THS4031

工具/软件:

您好、

在我的电流电路中、MXO 和 AINP 与0Ω 电阻器连接、而与 ADS7957连接的所有模拟信号都添加了电压跟随器电路以进行分离。

我认为、通过使用 ADS7957数据表第47页上的方法、无需使用电压跟随器电路(MXO 和 AINP 与运算放大器连接)。

我的理解是否正确?  

能否告诉我、如果输入 SCLK 是2.3MHz 并且使用了这种方法、那么合适的运算放大器是什么?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mizushima-San、

    如果所有输入信号都已经使用运算放大器电压跟随器电路进行缓冲、则是的、MXO 和 AINP 引脚之间的缓冲器不是必需的。  

    2.3MHz 的 SCLK 为您大约有2.83us 的采集时间。 10位器件的输入信号需要 ln (2^10)个 RC 时间常数才能稳定、因此您应该确保输入滤波器的 R 和 C 值满足此要求。  

     数据表中建议的 THS4031是一个不错的起点和仿真位置。 我还建议观看有关 SAR ADC 驱动的 TI 高精度实验室视频、获取有关对 SAR ADC 采样保持电路操作进行仿真的指导。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel-San:

    非常感谢您的答复。

    我想将模拟信号从系统导入到 ADS795x。

    为了不影响系统、每个模拟信号都通过运算放大器进行分支、但我认为可以改用与运算放大器连接的 MXO 和 AINP。

    我的理解是否正确?

    我想再次问你这个问题,因为我的团队中有人表示这个问题不清楚。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mizushima-San、

    是的、正确。 您可以对放置在 MXO 和 AINP 引脚之间的所有通道使用一个放大器、而不是对每个通道都使用一个放大器。 我只建议在每个 CHx 引脚的输入端使用 RC 滤波器、以便在采样时帮助保持输入稳定。

    此致、
    Joel