主题中讨论的其他器件: THS4031
工具/软件:
您好、
在我的电流电路中、MXO 和 AINP 与0Ω 电阻器连接、而与 ADS7957连接的所有模拟信号都添加了电压跟随器电路以进行分离。
我认为、通过使用 ADS7957数据表第47页上的方法、无需使用电压跟随器电路(MXO 和 AINP 与运算放大器连接)。
我的理解是否正确?
能否告诉我、如果输入 SCLK 是2.3MHz 并且使用了这种方法、那么合适的运算放大器是什么?
谢谢、此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
在我的电流电路中、MXO 和 AINP 与0Ω 电阻器连接、而与 ADS7957连接的所有模拟信号都添加了电压跟随器电路以进行分离。
我认为、通过使用 ADS7957数据表第47页上的方法、无需使用电压跟随器电路(MXO 和 AINP 与运算放大器连接)。
我的理解是否正确?
能否告诉我、如果输入 SCLK 是2.3MHz 并且使用了这种方法、那么合适的运算放大器是什么?
谢谢、此致。
您好 Mizushima-San、
如果所有输入信号都已经使用运算放大器电压跟随器电路进行缓冲、则是的、MXO 和 AINP 引脚之间的缓冲器不是必需的。
2.3MHz 的 SCLK 为您大约有2.83us 的采集时间。 10位器件的输入信号需要 ln (2^10)个 RC 时间常数才能稳定、因此您应该确保输入滤波器的 R 和 C 值满足此要求。
数据表中建议的 THS4031是一个不错的起点和仿真位置。 我还建议观看有关 SAR ADC 驱动的 TI 高精度实验室视频、获取有关对 SAR ADC 采样保持电路操作进行仿真的指导。

此致、
Joel