主题中讨论的其他器件:LMK04828、
工具/软件:
您好:
我在 LMK04828和 ADS54J60中提供了定制电路板。 我已配置所需的寄存器。 我测量了从 LMK04,828,122.88Mhz sys_clock、3.84Mhz sys_ref 生成的时钟、并且 ADC 采样频率为983.04MHz。
寄存器数据在"ADS54J60_ZC706.cfg"文件中给出。
我面临的问题是"我为 ADS54J60提供500kHz 的输入频率(周期- 2us)。 但当在 HSDC Pro 中绘制的样片给出400kHz 的时(period - 2.5us)"。
我附上了 HSDC Pro 中绘制的脉冲屏幕截图。 我在 ADC 输入端测量了500kHz 的频率、但在图中可以看到频率在390 - 400kHz 范围内。
导致此问题的原因。 请告诉我要做的更改是什么、如果您需要与此相关的任何详细信息、请告诉我。
谢谢您、