This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:我面临的是"我为 ADS54J60提供500kHz 的输入频率(周期- 2us)。 但当在 HSDC Pro 中绘制的样片给出400kHz 的时间(Period - 2.5us)"

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515653/ads54j60-i-am-facing-is-i-am-giving-an-input-frequency-of-500khz-to-the-ads54j60-period---2us-but-when-the-samples-that-are-plotted-in-hsdc-pro-is-giving-400khz-period---2-5us

部件号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:LMK04828

工具/软件:

您好:

我在 LMK04828和 ADS54J60中提供了定制电路板。 我已配置所需的寄存器。 我测量了从 LMK04,828,122.88Mhz sys_clock、3.84Mhz sys_ref 生成的时钟、并且 ADC 采样频率为983.04MHz。  

寄存器数据在"ADS54J60_ZC706.cfg"文件中给出。

我面临的问题是"我为 ADS54J60提供500kHz 的输入频率(周期- 2us)。 但当在 HSDC Pro 中绘制的样片给出400kHz 的时(period - 2.5us)"。

我附上了 HSDC Pro 中绘制的脉冲屏幕截图。 我在 ADC 输入端测量了500kHz 的频率、但在图中可以看到频率在390 - 400kHz 范围内。

导致此问题的原因。 请告诉我要做的更改是什么、如果您需要与此相关的任何详细信息、请告诉我。

谢谢您、   

未启用抽取。   e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_ZC706.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我假设.cfg 文件是您的寄存器写入列表? 如果是、能否在 txt 文件中发送它?

    我将对其进行回顾。

    您是否验证过、确实有正确的时钟(如上所述)通过内窥镜传送到 ADC 和 FPGA?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我已经验证了时钟信号示波器。

    这是".txt"文件 e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_ADS54J60_5F00_Register_5F00_config.txt