This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9228:是要与 ADS9228时钟匹配的数据

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1513140/ads9228-is-data-to-be-match-with-clock-for-ads9228

器件型号:ADS9228

工具/软件:

您好团队:

我在工程中使用了 ADS9228RHAR。 我来解释一下、数据是否与尊重的时钟相匹配? 如果是、需要考虑哪个时钟? 请参阅数据表第12页。 我在这里添加了图像以供您参考。

从 ADC 到 FPGA 100E 阻抗已连接。 请参阅原理图。 因此、 数据信号为粉色、 SMPL_CLK 时钟为黄色、FCLK 为橙色。 迄今为止、数据与 SMPL_CLK 匹配。 是正确的、还是我需要相对于 SMPL_CLK 匹配 FCLK。 有人能解释吗?

 使用 ADC 独立的模拟和数字接地。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marimuthu 博士、  

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖!  

    是、数据与时钟匹配、当同步数据回读时、FCLK 会显示数据输出的开始。 但其他时钟的关系如下:

    SMPL_CLK :采样时钟(输入),  该时钟的下降沿开始转换  

    FCLKP/M :帧 时钟(输出),该时钟的上升沿指定数据输出的开始在 DOUT 以 MSB 开始。  

    DCLKP/M :数据时钟(输出),该时钟在1个周期内的周期量取决于配置的通道和模式。  

    SMPL_CLK 开始转换、但在  24位数据帧中、转换的数据读取将有一定的延迟~2 x tSMPL_CLK、如图6-8 (第14页)所示。 这意味着在周期 N+2中 FCLK 的上升沿之前、周期 N 上开始的转换数据不会输出。  

      

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yolanda、

    感谢您的答复。 根据您的意见、我假设如下所示、请确认

    SMPL_CLK 与 FCLK P/M 匹配  

    之后 DCLK P/M 与 FLCK P/M 匹配。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正  Marimuthu 博士

    如果还有其他需要我们帮助的事情、请告知我们。  

    此致、  

    Yolanda