主题中讨论的其他器件:DAC8775、
工具/软件:
德州仪器(TI)团队、
我使用评估板已有一周多时间、最近才开始遇到问题。
今天早些时候、我尝试配置一个额外的器件、以与评估板共享同一 SPI 总线。 新器件在时钟的上升沿对数据进行采样、而评估板的 DAC 在下降沿进行采样。 为了适应这种情况、我修改了固件以支持在不同 SPI 模式之间动态切换、因为 DAQ 仅支持在时钟的后沿进行数据采样。
成功使传感器与微控制器通信后、我注意到 DAC 不再正确响应。 为了排除固件问题、我切换到了开发软件和评估板附带的 SM-USB-DIG、但不稳定的行为仍然存在。
我唯一做的硬件更改是切换跳线配置:我移除了 JP9、添加了 JP13。 我还将微控制器的3.3V 输出连接到 J4的底部引脚、该引脚连接到 JP13。
即使将所有内容恢复到原始配置、DAC 的行为仍然不可预测。 它会做出响应、但输出没有意义。
我随附了两个屏幕截图、显示了问题发生前后的通信情况。 屏幕截图捕获了复位命令的启动以供参考。
非常感谢您为诊断或解决问题提供的任何帮助。
谢谢、
Jason Harrington