This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:输入偏置电流

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517115/ads131m08-input-bias-currents

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

工具/软件:

您好:
我对 ADS131M08的输入阻抗和偏置电流有一个疑问。
是否可以分别指定 AINnP 和 AINnN 引脚的输入偏置电流? 在数据表中、只给出了两个电流的总和。



在我们的应用中、我们必须使用高阻抗电阻分压器链、并且必须计算偏置电流的影响。

非常感谢
Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    感谢您关注 ADS131M08。

    您突出显示的 ADS131M08数据表中的表中"Zin"名称实际上是增益大于4时的差分输入阻抗(Ib)、单位为 uA/V。 在增益大于4时会启用集成输入预充电缓冲器、从而确保在高 PGA 增益设置下具有高输入阻抗。 数据表应在下一个版本中更新。 图6-5输入阻抗与增益间的关系图反映了 您突出显示的表中所示的差分阻抗(Zin)规格。

    对于输入偏置电流、您可以查看 ADS131M04/M03/M02 ADC 数据表中的下表、 该表指定了 AINxp 和 AINxN 引脚上的平均输入偏置电流。 数据表中的图6-4显示了输入失调电流与增益间 的关系、输入失调电流是两个输入端子处输入偏置电流之间的差值。

    BR、

    Dale