This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3543:ADC3543 DDR 复杂模式配置

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3543, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1507897/adc3543-adc3543-ddr-complex-mode-configuration

器件型号:ADC3543
主题中讨论的其他器件: ADC3643

工具/软件:

我正在开发定制的 adc3543板、需要具有61.44MSPS 的18位复杂抽取4接口。  

我有3个问题。

1.在 adc35xx EVM GUI 中、 我无法为 adc3543设置具有复杂接口的 DDR 模式。  

  根据规格表,它应该是可能的。  adc3543是否支持 DDR 复杂接口?

         

2. adc3543规格表似乎不完整。 没有关于16位或18位 DDR 复杂模式的信息。

  图8-44仅显示了14位 DDR 实模式。  如何为18位复杂模式配置输出位映射?

   

  此外、关于表8-20、似乎只支持14位 DDR 实数输出。

         

3.提供参考寄存器设置。 在 EVN GUI 中、无法获取任何数据。 这可能是我的问题。  

  它将有助于解决我的问题。

此致

SooHwan Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    让我为您解决这个问题。 请给我几天的答复。

    您能告诉我您想要设置零件的确切功能吗?

    ADC3543

    14b.

    DDR

    复数抽取

    抽取因子?

    采样率?

    还有事吗?

    请提供建议、以便我可以更好地在此处提供一些指导。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我要等你回答。

    ADC3543、16或18位 DDR 4倍复数抽取率、采样率为61.44MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    感谢您提供详细信息。 让我来为您研究一下。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    感谢您的耐心。 我自己在实验室中针对该 ADC 进行了一些设置问题。

    我将在星期一继续此操作、并希望为您提供一个适用于您的设置的配置文件。

    请注意、在复数抽取下、您无法使用 DDR 模式。 您需要使用2线模式。

    我将按此方式配置 ADC。

    我将于星期一通过 EOD 向您介绍最新情况。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    我今天才能够在实验室工作台上完成这些设置。

    请参阅随附的 ADC 配置文件、并查看它是否适合您。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC3543_5F00_2W_5F00_Decby4_2D00_Complex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    请忽略此配置文件。 我发现设置错误。  

    请再给我几天时间、以便为您获取正确的配置文件。

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天哪! 如果我像您所说、我无法在并行 CMOS 接口中设置复数抽取。  

    它与 adc3543规格表相矛盾。  

     必须更新 adc3543规格表。  

    我应该重新设计 adc3543接口。 幸运的是、我的设计中使用了 FPGA。  

    我将等待您的2w 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、  

    感谢您在数据表中指出这一点。  

    在 ADC GUI 中、不允许我这样配置器件/ADC。 这样做的选项是禁用的。

    我正在确认设计、并会告知您。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob。  

    如何进行2W-设置?

    我重新计算了设计参数、如下所示:

    采样率(Hz) 61,440,000
    复数抽取   16
    输出分辨率 16
    白炽灯的数量 2.
    FCLK (Hz) 3,840,000
    DOUT 速率(Hz) 61,440,000
    DCLKOUT (Hz) 30,720,000
    带宽 3,072,000

    我没有 EVM、并且无法在 adc35xx GUI 中设置 adc3543相关的内容。

    请检查这些参数并发送寄存器文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    感谢您的耐心。

    我正在内部与设计团队合作 。

    我们似乎需要创建新的固件来验证 SPI 写入序列以正确设置 ADC。

    我今天正在研究这个问题、并将在当天结束时向您提供最新情况。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    请参阅随附的配置。

    如果这对您有用、请告诉我们。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../ADC3643_5F00_2W_5F00_Decby4_2D00_Complex_2D00_New.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有理由重置两次?

    它似乎是自动清除的。  

    规格表中还未显示0x2E 地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    否、没有理由重置两次。 这是一个拼写错误。 您对寄存器0x2E 是正确的。 此配置是为 ADC3643的双通道版本 ADC3643生成的。 寄存器0x2E 配置复数抽取模式下通道 B 的输出顺序。 由于只有一个通道、因此写入寄存器时可以省略。

    请尝试此配置顺序、让我们知道它是否能解决您的问题。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议的设置对我来说不起作用。 但它有助于分析寄存器的关系。

    如下所示、对某些要求进行了更改:

    -采样率= 61.44MHz

    -复杂脱敏= 8.

    - NCO 频率= 8.56MHz (用于70.0MHz 输入)

    - 2线16位模式

    - dclk = 61.44MHz

    最终寄存器设置如下:

    0x00、0x01
    0x07、0x4B
    0x13、0x01
    0x13、0x00
    0x08、0x02
    0x0E、0x04
    0x0A、0xFF (与规格表相同)
    0x0B、0xEF
    0x0C、0xFC
    0x18、0x10
    0x19、0x82
    0x1b、0x08
    0x1E、0x30
    0x1F、0x50
    0x20、0x00
    0x21、0xFC
    0x22、0x0F
    0x24、0x06
    0x25、0x31
    0x2A、0xAB
    0x2B、0xAA
    0x2C、0xAA
    0x2D、0x23
    0x27、0x10
    0x26、0xA0
    0x26、0x80

    而且它是有效的!.

    对于70.1MHz 输入、ILA 结果如下所示:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、SooHwan、

    我很高兴听到您能让它正常工作! 我将关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、请随时开始另一个主题。

    此致、

    Luke Allen