This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08

Guru**** 2611435 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1515328/ads124s08-ads124s08

器件型号:ADS124S08

工具/软件:

您好、

I m 使用 ADS124S08的参考设计 、但 I m 使用双通道进行 RTD、THERMOCOUPLE 测量。第一页与 ADS124S08评估设计完全相同、第二页使用 RTD 外部的恒流源进行复制。此处还需要一次使用 RTD 或热电偶进行测量。

我想知道在这种配置中可以使用的天气。 请告诉我您的反馈。

e2e.ti.com/.../Tranmitter1.pdf

此致、

Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    您能不能告诉我您的反馈意见、因为我们正在开发阶段、需要您的建议才能继续下去。

    此致、

    Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    感谢您的耐心、昨天是美国的周末。

    我检查了您的原理图、这里提供了反馈:

    • 两页上都没有使用任何外部偏置电路进行热电偶测量、您需要外部或内部偏置电压、请参阅应用手册: 热电偶测量基本指南
    • 第2页的 RTD 低侧基准不需要偏置电阻(2.5k Ω)。 如果使用它、您可能需要更多地关注基准电阻器和 IDAC 电流的元件值选择、因为这些决定了 RTD 信号测量通道上的共模电压、还会打开内部 REFN 缓冲器以增加输入阻抗。  您可能会发现 常见问题解答中有关基准缓冲器 的信息很有用。  
    • 信号链电路(AVSS_GND)有电源接地(GND)和接地、但两者之间使用了电容器(C70)。 我不是电源设计专家、但您最好检查一下。
    • 与 IDAC 路径串联的二极管无法提供足够的保护。 如果需要保护功能、请观看此处的视频: TI 高精度实验室 ADC:保护 Δ-Σ ADC:RTD 概述

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../transmitter2.pdf

    尊敬的 Dale:

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议  

    1我们使用 ADS124S08的内部基准、因此在 REFCOM 引脚上连接了一个10uf。

    2.删除了2.5k 电阻器。第二个 ADS124S08建议在 REFN 接地的情况下禁用 REFN 缓冲器。请在此处建议需要做什么。

    3移除电容器、并在 AVSS 和 DVDD 接地之间添加了一个0 Ω 电阻器

    4在输入连接器的所有 IO 线路上添加了 TVS 二极管。

    第二,我想知道天气我使用外部固定电流源 RTD ,请建议我天气它已经正确连接,天气它是可以使用它.

    我仅在添加热电偶进行测量时才接通上拉和下拉电阻。使用它的方法是否良好。

    最后、请再次查看修改后的电路、并告知 我您的反馈  

    此致、

    Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vipin:

    我将查看详细信息并将其返回给您。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    您能告诉我您对连接的电路的看法吗?因为我预计还需要进行一些更改。在第二页中、我将在 AIN9和 AIN10上连接热电偶、我认为在连接热电偶时会出现热电偶测量问题。

    此致、

    Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 vipin Mishra:

    为您提供一些意见:

    1. Dale 已经提到了这一点、但"与 IDAC 路径串联的二极管无法提供足够的保护。" 换句话说、它们不提供负过压保护。 我们建议使用限流电阻器(例如1k Ω)替换这些二极管、以保持流入引脚的电流< 10mA。 请注意、由于1k Ω 基准电阻器位于 AIN5引脚和外部端子块之间、AIN5已受到"保护"。 但是、AIN3不受保护
    2. AVDD 引脚上至少需要330nF 的旁路电容
    3. REFCOM 应直接接地、出于某种原因、您在该引脚上有一个接地电容器。 REFOUT 应配备一个接地电容、这是您拥有的、但没有与此电容关联的值
    4. 我看不到"CJV"输出进入的位置、在我能告诉到的范围内它也没有进入 ADC。 我想您是使用控制器测量温度传感器的输出吗?
    5. 您的系统设置为能够测量2线、3线和4线 RTD。 "那你想怎么样?" 当然、如果您只想测量单个 RTD 类型、可以简化电路
    6. 在具有低侧 RREF 的第二个 RTD 上、您可以移除两个电容器并使电阻器短路、如下所示。 然后确保禁用 REFN0缓冲器(默认情况下为禁用状态)
    7. 我不明白下面第二张图中所示电路的要点是什么? 您是否在尝试创建恒流源? 3线 RTD 的第二个 IDAC 的连接在哪里?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您的反馈。我附上了改进电路。

    1我  在 AIN3上增加了1Kohm。

    在整个 AVDD 中添加了470NF。

    3.REFCOM 修改现在它直接连接到 GND。REFOUT 有4.7uf 电容器。

    4.CJV 现在连接到 AIN11。

    5.我们将提供2线和3线 RTD 和热电偶 的选项,以及 RTD 或热电偶可以同时连接两个连接器。

    6.我现在已将配置更改为高侧 IDAC 测量,请查看并分享您的想法。现在我使用 SPDT 开关,它将连接 NC ,我们将有 IDAC2 ,然后它将连接到 NO ,我们将有 IDAC1 ,所以现在我们有两个测量。

    7、我们仅对 RTD 使用恒流源、而较早时、我将使用单个 IDAC 测量两次、然后从另一个测量值减去一个测量值。现在、我进行了修改、我们计划将其与用于进行两次测量的开关一起使用。

    请分享您的想法,因为我们正处于项目的紧急阶段。
    e2e.ti.com/.../Transmitter-Reviewed.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 vipin Mishra:

    其他一些意见:

    • 如#1中所述、您不需要 IDAC 引脚上的任一二极管、因此也可以移除 AIN5上的二极管。 由于 AIN5有1k RREF、因此它已经有一个限流电阻器。
    • 不知道为什么 IDAC2引脚上有2.5k 电阻、但 AIN5上没有额外的电阻?
    • 如您所说、为什么不对3线 RTD 使用1个 IDAC、而是进行两次测量、而不是使用2个 IDAC? 使用此方法时、您不需要在第一个 RTD 上进行 AIN3连接、因此可以改为将 AIN3连接到第二个 RTD 电路的高侧(取代与 IDAC2的连接)。 然后、您可以去掉多路复用器、放大器和基准元件、以简化系统
    • 如果由于没有 FET、您只需要在第二个 RTD 通道上进行热电偶测量、则可以断开与第一个 RTD 通道上 AIN4 (和相关无源器件)的连接。 我假设您只需要1个 FET 控制信号、即它们应该同时导通或关断、因此您可以将 AIN4与 ADC 上的另一个 GPIO 连接(AIN8至 AIN11)交换、然后使用 ADC 上的 GPIO 控制 FET。 这只是一个建议、但并不是必需的
    • 我想考虑为所有接地节点在您的系统中添加一个实心接地平面、而不是在它们之间单独设置模拟接地和数字接地+一个电阻器。 这将更容易布线、并可能带来更好的性能

    -布莱恩