Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
工具/软件:
您好、
I m 使用 ADS124S08的参考设计 、但 I m 使用双通道进行 RTD、THERMOCOUPLE 测量。第一页与 ADS124S08评估设计完全相同、第二页使用 RTD 外部的恒流源进行复制。此处还需要一次使用 RTD 或热电偶进行测量。
我想知道在这种配置中可以使用的天气。 请告诉我您的反馈。
e2e.ti.com/.../Tranmitter1.pdf
此致、
Vipin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
工具/软件:
您好、
I m 使用 ADS124S08的参考设计 、但 I m 使用双通道进行 RTD、THERMOCOUPLE 测量。第一页与 ADS124S08评估设计完全相同、第二页使用 RTD 外部的恒流源进行复制。此处还需要一次使用 RTD 或热电偶进行测量。
我想知道在这种配置中可以使用的天气。 请告诉我您的反馈。
e2e.ti.com/.../Tranmitter1.pdf
此致、
Vipin
尊敬的 Vipin:
感谢您的耐心、昨天是美国的周末。
我检查了您的原理图、这里提供了反馈:
BR、
Dale
e2e.ti.com/.../transmitter2.pdf
尊敬的 Dale:
感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议
1我们使用 ADS124S08的内部基准、因此在 REFCOM 引脚上连接了一个10uf。
2.删除了2.5k 电阻器。第二个 ADS124S08建议在 REFN 接地的情况下禁用 REFN 缓冲器。请在此处建议需要做什么。
3移除电容器、并在 AVSS 和 DVDD 接地之间添加了一个0 Ω 电阻器
4在输入连接器的所有 IO 线路上添加了 TVS 二极管。
第二,我想知道天气我使用外部固定电流源 RTD ,请建议我天气它已经正确连接,天气它是可以使用它.
我仅在添加热电偶进行测量时才接通上拉和下拉电阻。使用它的方法是否良好。
最后、请再次查看修改后的电路、并告知 我您的反馈
此致、
Vipin
尊敬的 vipin Mishra:
为您提供一些意见:


-布莱恩
尊敬的 Bryan:
感谢您的反馈。我附上了改进电路。
1我 在 AIN3上增加了1Kohm。
在整个 AVDD 中添加了470NF。
3.REFCOM 修改现在它直接连接到 GND。REFOUT 有4.7uf 电容器。
4.CJV 现在连接到 AIN11。
5.我们将提供2线和3线 RTD 和热电偶 的选项,以及 RTD 或热电偶可以同时连接两个连接器。
6.我现在已将配置更改为高侧 IDAC 测量,请查看并分享您的想法。现在我使用 SPDT 开关,它将连接 NC ,我们将有 IDAC2 ,然后它将连接到 NO ,我们将有 IDAC1 ,所以现在我们有两个测量。
7、我们仅对 RTD 使用恒流源、而较早时、我将使用单个 IDAC 测量两次、然后从另一个测量值减去一个测量值。现在、我进行了修改、我们计划将其与用于进行两次测量的开关一起使用。
请分享您的想法,因为我们正处于项目的紧急阶段。
e2e.ti.com/.../Transmitter-Reviewed.pdf
尊敬的 vipin Mishra:
其他一些意见:
-布莱恩