This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:测量的电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519551/adc12dl2500-measured-voltage

器件型号:ADC12DL2500

工具/软件:

您好、

我收到了基于 设计的原型板。

我们测量的 峰峰值电压 在 ADC 输出时钟的 P 和 N 引脚上使用差分探头、它们以不同的电压电平切换。

DDCLK_P/N:997mV

DCCLK_P/N:400mV

DBCLK_P/N:380mV

DACLK_P/N: 302mV

这是预料之中的吗?

请查看以下使用 SE 探头和差分探头捕获的 DACLK 和 DDCLK。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandini、

    这不是预期行为、您能否分享从 ADC 到 FPGA 输出电路的原理图。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    由于原理图中有客户标识、我会直接通过电子邮件将其发送给您。

    此致、

    Nandini