请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131B04-Q1 工具/软件:
尊敬的专家:
我发现 ADS131B04-Q1数据手册中的时序要求表是针对 SCLK=40ns 的。 如果我们的 SPI 通信速率为1MHz、我们如何调整表中的参数值以满足通信时序要求;SCLK 波形上升沿和下降沿所需的时间是多少、高电平和低电平的持续时间是多长? 如何调整其他数据信息(MISO、MOSI、CS)? 谢谢你

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
我发现 ADS131B04-Q1数据手册中的时序要求表是针对 SCLK=40ns 的。 如果我们的 SPI 通信速率为1MHz、我们如何调整表中的参数值以满足通信时序要求;SCLK 波形上升沿和下降沿所需的时间是多少、高电平和低电平的持续时间是多长? 如何调整其他数据信息(MISO、MOSI、CS)? 谢谢你

您好 Colin、
无需调整参数。 您唯一需要考虑的是、如果 SCLK 频率为仅1MHz、则数据速率将受到限制:
如果 ADC 的数据速率快于~6.9ksps、则无法检索所有数据。
BR、
Dale