Other Parts Discussed in Thread: ADS7142
尊敬的支持团队:
我在使用 ADS7142时遇到了困难。
我仅使用一个通道 AIN0 (AIN1连接到 VSS)、AVDD = 1.8V。
在这些条件下、我可以从外部成功从 AIN0读取电压变化。 不过、我的最终目标是启用警报功能、以便当 AIN0小于0.01V 或大于1.1V 时、ALERT 引脚将被下拉至低电平。
目前、ALERT 引脚无响应。 下表显示了我的配置设置(任何未提及的寄存器都保留为默认值)。
您能帮助我确定导致问题的原因吗?