This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:关于使用 ADS1291和干电极进行交流导联脱落检测的阐释

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520532/ads1291-clarification-on-ac-lead-off-detection-with-ads1291-and-dry-electrodes

器件型号:ADS1291

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用开发一个项目 ADS1291 单导联 ECG 器件的两个测量点 干电极 配置为 RA、LA 和 RL。 系统由供电 3.3V 数字电源 和 A 3.0V 模拟电源 。

ECG 波形采集功能正常。 我们现在正处于启用过程中 交流导联脱落检测 这是因为干电极的性质。 以下是当前使用的相关寄存器设置:

writeRegister (0x1、0x03);
writeRegister (0x2、0xE0);
writeRegister (0x3、0xf5);
writeRegister (0x4、0x00);
writeRegister (0x5、0x00);
writeRegister (0x6、0x23);
writeRegister (0x7、0x03);
writeRegister (0x8、0x40);
writeRegister (0x9、0x02);
writeRegister (0xA、0x03);

在监控LOFF_STAT[4:0]寄存器时、我们观察到以下情况:

  • 0x17 接触电极时的 ESD

  • 0x01 触碰 RA 和 RL 时

  • 0x00 轻触 LA 和 RL

  • 0x00 静电放电

我们遇到的问题是器件无法区分 LA + RL 条件和 已正确连接所有电极 、这两个结果的LOFF_STAT值均为0x00。

从数据表中可以清楚地看出 直流导联脱落检测 使用内部比较器、其结果可通过LOFF_STAT寄存器获得。 但是、目前尚不清楚这是否也适用于 交流导联脱落检测 。

我们的关键问题是:

  1. 有没有 内部机制 功能 检测交流导联脱落 并反映在LOFF_STAT寄存器中?

  2. 如果没有、我们是否需要 外部生成和监测 以可靠地检测?

如对如何使用干电极实现可靠的交流导联脱落检测进行任何澄清或指导、将不胜感激。

此致、
Sajin M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajin、

    感谢您发送编修。

    交流导联脱落检测必须通过对转换数据进行后处理来确定。 激励频率设置为数据速率的四分之一。 导联脱落频率下的信号振幅必须隔离并转换为阻抗。 没有内部机制来监测接收到的交流导联脱落信号幅度并确定导联开/关状态。  

    LOFF_STAT 位仅适用于直流导联脱落比较器、不能用于交流导联脱落检测。

    我们在下面的常见问题解答页面上提供了一些有用的链接、这些链接可能有助于使用交流和直流导联脱落检测:

    [常见问题解答] TI ADS129x 系列生物电势 ADC 的常见问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ryan