This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445:ADS64XXEVM AGND 和 DGND

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519230/ads6445-ads64xxevm-agnd-and-dgnd

部件号:ADS6445

工具/软件:

您好:  

我们计划使用 ADS6445 ADC。

我们需要对 AGND 和 DGND 做什么。 我们是否需要连接铁氧体磁珠?

您能分享 ADS64XXEVM 板级配置文件以供我们参考吗?

谢谢、

Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    将 AGND 和 LGND 视为单个 GND。 拆分 ADC 的接地平面将导致接地回路问题、这与电源 IC 不同、电源 GND 和 AGND 应分离并连接在 PCB 的一个特定位置。 我建议将所有 AGND 和 LGND 引脚拉至中心接地焊盘。 确保堆叠中有足够的 PCB GND 层。 很遗憾、我没有可供您参考的 EVM 板级配置文件。

    谢谢