This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1235/ADS1260的电压基准

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1260, ADS1260-Q1, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1519197/ads1261-q1-voltage-reference-for-ads1235-ads1260

器件型号:ADS1261
Thread 中讨论的其他器件:ADS1235ADS1260ADS1260-Q1ADS1261

工具/软件:

尊敬的支持:

我想请您在为 ADS1235/ADS1260转换器选择电压基准/LDO 作为 Vref 时给予帮助。

额定值: 汽车级
     100mA:>同步
Uout:   5V
UIN:     >8V

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Kovacic:

    REF50xx 系列(例如 REF5050-Q1)适合与 ADS1260-Q1配对

    另请注意、ADS1260-Q1具有集成的 VREF;但 ADS1235没有集成的 VREF

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回答。
    查看了 ADS1261电路。 但它只有2.5V 的内部基准、但我需要5V 的电压。
    您是否还有输出电流为100mA 等的基准?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter Kovacic:

    我懂了

    我不确定不同电压基准的电流输出额定值、对于电压基准团队来说、这是一个更好的问题。 我已将它们引到该主题中、为您提供答案

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    导致需要100mA 的电压基准负载是多少? 其他哪些器件规格很关键?

    您可以考虑的一种选择是 按如下方式配置 REF3450IDBVR、以便支持高达100mA 的电流:

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    非常感谢。