This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:JESD 链路重新初始化后的延迟更改

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1512991/ti-jesd204-ip-change-of-delay-after-reinitializarion-of-jesd-link

器件型号:TI-JESD204-IP

工具/软件:

您好、

我的设置包括:

-使用 TI-JESD204-IP 将 FPGA 中生成的数据发送到 DAC

- DAC 的输出被环回到一个 ADC (模拟回路)

-使用 TI-JESD204-IP 从 FPGA 接收在 ADC 中捕获的数据

上电后、一切正常。 但是、如果我重置并重新配置 DAC、ADC 和 TI-JESD204-IP、会有一种不同的行为:在 FPGA 接收到的数据延迟比上电后高得多。

如果在第二次复位和重新配置期间将 MASTER_RESET_n 保持为"1"、则延迟可以。

为什么会发生这种情况?

我在中看到、IP 每个 Tx 通道使用4 BAM、因此我想延迟来自这些 BRAM。

提前感谢

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    请确认您所使用的 JESD IP 版本。 建议使用最新版本(v1.12)。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    版本 V1.12解决了问题!

    我使用的是 V1.11

    非常感谢

     Miguel