This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:正弦波底部的信号失真

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520864/ads1299-4-signal-distortion-at-bottom-of-sine-wave

器件型号:ADS1299-4
主题:ADS1299中讨论的其他器件

工具/软件:

  

输入信号 是 正弦波,蓝色波是 AD 输出信号的数据,红色波是 AD 输出信号的滤波数据。

AD 设置 为 2000SPS。

您能给我一些上述意外 信号的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。  

    ADS1299需要接近1/2 Vs =(AVDD+AVSS)/2的输入共模电压。 如果是单端信号、则负通道输入可接地或连接到与输入正弦波相同的共模电压。 请参阅图20A。 请参阅数据表、了解伪差分输入配置示例。  

    此外、根据电气特性表验证差分电压和绝对电压限值是否满足。

    此致、

    Ryan