This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:峰峰值电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1517691/lmp92066-peak-to-peak-voltage

器件型号:LMP92066
主题: LM27761中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
我在 LMP92066偏置控制器的两个输出中观察到(使用示波器进行检查)峰峰值电压均为440mV。 我正在使用此器件偏置在3.3GHz 至3.8GHz 频率范围内运行的 GaN 和 LDMOS PA。 请告诉我如何降低峰峰值电压。

此致、
Vaishak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    这是 DAC 还是 FETDRV 的输出吗? 您在哪些电压之间切换才能看到这种行为? 您在输出上有什么电容?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DAC 输出(-2.8V 和-3.7V)。 我不会切换电压、 在对电压进行编程后不久、我就会看到这个纹波。 即使在-5V 下、峰峰值也约为300mV。 使用的电容器是 DAC0和 DAC1引脚处的 CL21A106KBYQNNE (10 μ F/50V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    噪声很大-您能检查电源吗? 这可能会成为示波器补偿问题。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:
    电源的 PFA 原理图。

    如果需要进行任何更改、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    这些看起来很好。 您是否可以发送 DAC 输出振荡和 VSS 输入的示波器屏幕截图?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:
    5V 和 DAC 输出-3.7V 的 PFA CRO 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:
    请返回此页面  

    此致、
    Vaishak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    很抱歉、我已经不在办公室了。 您的 DAC 似乎没有连接到除电容器之外的任何东西、对吗? 我将与我的同事讨论为什么您会看到如此高的噪音。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、DAC 未连接到除电容器之外的任何设备。 此外、LMP92066的-ve 电压来自 LM27761DSGT (5.4V 至-5V)是否应该检查相同的输出电压纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    是的、请查看 LM27761的纹波、请告诉我有多大的纹波。

    谢谢、
    Erin