This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8322:硬件问题

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: INA157, ADS8681W, ADS8685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520260/ads8322-hardware-question

器件型号:ADS8322
主题中讨论的其他器件:INA157ADS8681WADS8685

工具/软件:

在字节读取模式下、哪些条件允许读取高位字节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的发布。 请按如下所示从数据表中查找说明:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这显示在数据表中。 我需要读取哪些控制信号来读取高位字节??? CS 是否需要在字节读取之间从高电平变为低电平?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取高位字节需要哪些信号。 它必须不仅仅是将字节拉高、因为我会这样做并获得两次相同的字节。 CS 必须切换???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    所以您将字节设为高电平、并且您在引脚 DB7-DB0上看到两次位7至0?  

    从上面的时序图可以看出/CS 也被切换。 数据表第6页的注释(3)似乎不需要切换/RD。 告诉我切换/CS 是否在引脚 DB7至 DB0上显示了 D15至 D8。

    您是否考虑了单通道、并行接口、500kSPS ADC? 您的输入电压范围是多少? 如果您告诉我您的要求、我可以了解我是否可以建议使用更新的 ADC。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samiha,

    我注意到在时序图中、但不知道当字节信号变为高电平时是否需要切换 CS。

    因为我们将 CS 连接到 GND、所以我必须进行一些电路板返修。 我将在下周通知您是否可行。

    我们的输入电压范围是0-10伏。 我们使用 INA157得到1/2的 G。  您建议的不同 ADC 是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果您可以使用 SPI 接口而不是并行接口、可以尝试我们的新 ADS8681W: https://www.ti.com/product/ADS8681W

    ADS8685也可在此处使用: https://www.ti.com/product/ADS8685

    此致、

    Samiha