This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC14L020:V_rm

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523530/adc14l020-v_rm

部件号:ADC14L020

工具/软件:

为了使用 V_RM、您是否需要从中汲取1mA 的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    数据表中说过、它只能处理1mA 消耗、保持稳定、可用作电路板上其他电路的1.5V 基准。

    我通常建议这样做的用户使用1个缓冲器/跟随器。 这样就不会"拉"基准电压。 因为这将导致 ADC 出现线性问题。

    此致、

    Rob