This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:申请有关 DAC 和 ADC 规格的指导

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RFS10, ADC14X250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520395/adc12dj3200evm-request-for-guidance-on-dac-and-adc-specifications

器件型号:ADC12DJ3200EVM
Thread 中讨论的其他器件:DAC39RFS10、DAC39RF10、 ADC14X250

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用 DAC 和 ADC 规格。 以下是主要详细信息:

 

DAC:

  • 输出功率:  可在-10dBm 至0dBm 范围内调节。
  • 基准时钟:  3.5GHz、0dBm 至-5dBm。
  • 线性调频脉冲参数:
    • 带宽:~200 MHz
    • 输出频率范围:900 MHz 至1600 MHz (可调节)
    • 扫描时间:~60 µs
    • 斜坡速率:13ns (max)

 

ADC:

  • 采样频率:  可在36 MHz 至150 MHz 之间调节
  • 时钟稳定性:  ±0.1ppm
  • 隔离:  需要足够的通道间隔离
  • 动态范围:  最小86dB

 

合适的 DAC 和 ADC 元件的建议。

 

此致、

Balu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次嗨 Balu -  

    对于 DAC -我建议 DAC39RFS10 (单通道)或 DAC39RF10 (双通道)

    对于 ADC -我建议使用 ADC14X250 (50MSPS 最小时钟)或 ADC32/34J45

    请注意、您可以使用 产品选型表和筛选条件快速找到符合您主要规格的器件!

     ADC https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/high-speed/products.html

     DAC https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/high-speed/products.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您对 DAC 和 ADC 选项的建议。 先生、感谢您的指导。

    我想补充一点、对于我们的应用、我们需要一个 串行或 LVDS 接口 。 您能否告知、建议的选项(或任何其他选项)最适合此要求?

    此外、如果有 参考设计或评估模块 器件的可用选项、这将对我们的开发流程非常有帮助。 我们的工作日程安排很紧、需要将我们的产品交付给客户 6个月内完成 所以参考资料将极大地支持我们的努力。

     

     

    此致、
    Balu