This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:边带校正

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522776/dac3482-side-band-correction

部件号:DAC3482
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对 IQ 调制器边带校正有疑问。 QMC 增益和相位值在我的应用中用于校正边带。 DAC3482输出端的31.25MHz 正弦波用于校准 QMC 增益、相位值、边带可以校正为-80dB。 偏移值用于校正 LO。

问题是、当我更改 DAC 输出频率时、边带会变差。 然后、我在多频下进行了 QMC 校准、似乎不同的 DAC 输出频率需要不同的 QMC 相位值。 下面列出了测试数据。

IQ 调制器 LO = 3.5GHz。

DAC 输出      增益 I   GAIN Q Phase

                          第156章

75.00M                 152.

68.75万                 第180章

6250万                 第180章

                        181.

40.00M.              191943年     

                          193.

应用中的实际波形是宽带的、因此在各种频率上保持低边带对于确保系统 EVM 的正常运行非常重要。 所以,我想知道,如何在广泛的频率范围内纠正边带? 使用延迟设置?  

谢谢、

T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    QMC 调整通常仅在特定频率范围内保持。 对于每个频率变化、都必须进行一些微调、如上所示。

    如果您想要更大的带宽覆盖范围、则必须实现基于 I/Q 的延迟设置、例如 DAC38J84中的延迟设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    感谢您的答复。 我知道延迟设置、但 DAC3482数据表没有提供足够的延迟设置信息。  

    关于延迟的其他问题、

    13482使用 与38J84相同的延迟 FIR 吗?  3482采用8位延迟、而38J84使用16位。 如何计算3482的8位延迟值?

    2、有没有关于在校准过程中如何识别延迟值的指南?

    谢谢、

    T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T.L.

    DAC3482使用基于模拟的延迟设置、而 DAC38J84使用基于数字的延迟设置。  

    由于延迟范围有限、我们目前无法建议客户使用 DAC3482模拟延迟设置。 因此、如果您需要实现延迟、则必须在 FPGA 或 DAC38J84中执行此操作。

    Kang。