Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS127L18, OPA2383, ADS124S08
主题中讨论的其他器件: OPA2383、ADS1261、 ADS124S08
工具/软件:
您好、
我从具有350欧姆输出电阻的称重传感器读取差分电压。 我 为 AINN 和 AINP 启用了输入预充电缓冲器(CHn_BUFN、CHn_BUFP) 、因为数据表建议为非低阻抗源使用缓冲器。 但是、这 会将两个输入电压提高1-2毫伏。 使用万用表直接在输入端测量该电压、ADS127L 显示相同的结果。 更重要的是、AINN 和 AINP 都会以不同的量升高电压、因此我最终得到 类似+120uV 的差分 "噪声"。 该差分失调电压不是一个恒定值;它会根据单端电压而变化。 例如、 2V 共模电压下的差分失调电压为+131uV、2.5V 时为+120uV、3V 时为+113uV。 这会有效地破坏 CMRR。 数十微伏的不确定性非常显著、因为即使是具有5V 激励的3mV/V 称重传感器也只会提供15mV 的范围。
我的问题是
- 输入缓冲器是否应该升高输入电压? 这是什么原因?
- 是否修复了软件配置或硬件来改进 CMRR?
- 我是否使用了错误的 ADC 来进行称重传感器 运行? 如果是、建议使用哪一个 ADC?
如果有用、我可以提供更多有关设置的信息。
谢谢、
Andy