This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:输入缓冲器可升高输入电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS127L18, OPA2383, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522353/ads127l18-input-buffer-raises-input-voltage

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件: OPA2383、ADS1261、 ADS124S08

工具/软件:

您好、

我从具有350欧姆输出电阻的称重传感器读取差分电压。 我  为 AINN 和 AINP 启用了输入预充电缓冲器(CHn_BUFN、CHn_BUFP) 、因为数据表建议为非低阻抗源使用缓冲器。 但是、这 会将两个输入电压提高1-2毫伏。   使用万用表直接在输入端测量该电压、ADS127L 显示相同的结果。 更重要的是、AINN 和 AINP 都会以不同的量升高电压、因此我最终得到 类似+120uV 的差分 "噪声"。 该差分失调电压不是一个恒定值;它会根据单端电压而变化。 例如、  2V 共模电压下的差分失调电压为+131uV、2.5V 时为+120uV、3V 时为+113uV。 这会有效地破坏 CMRR。  数十微伏的不确定性非常显著、因为即使是具有5V 激励的3mV/V 称重传感器也只会提供15mV 的范围。

我的问题是

  1. 输入缓冲器是否应该升高输入电压? 这是什么原因?
  2. 是否修复了软件配置或硬件来改进 CMRR?
  3. 我是否使用了错误的 ADC 来进行称重传感器 运行? 如果是、建议使用哪一个 ADC?

如果有用、我可以提供更多有关设置的信息。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    是的、这是预期行为。  ADS127L18内部缓冲器主要用于降低输出阻抗为几欧姆的外部放大器的带宽要求。  350 Ω 电桥是 ADS127L18的相对"高"阻抗。  ADS127L18的差分输入电流取决于速度模式、但对于最大速度、范围为+/-2uA;对于低速模式、范围为+/-0.4uA。   使用最大速度的350 Ω 电桥的差分失调电压将处于+/-700uV 典型值范围内。

    无需通过软件修复;您需要添加高输入阻抗放大器(如 OPA2383)来降低 PA 电平转换器的输入电流。

    根据您的带宽和采样率要求、TI 还提供其他几种 ADC 选项。  ADS124S08包括一个适用于电桥测量的内部可编程增益放大器、支持高达4ksps 的采样率。  为了获得更高的性能、ADS1261是另一个出色的选择、支持高达40KSPS 的速度。  这两个器件都具有一个带有多路复用器的 ADC、允许连接到多个桥式传感器。   

    ADS127L18当然可用于高带宽称重传感器应用、但也需要外部放大器。

    每个通道所需的最大数据速率是多少?

    您是否需要同时测量通道、或者是否可以使用多路复用器使用单个 ADC 扫描多个通道?

    需要测量的最小差分电压是多少?  (这将确定测量的本底噪声)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。 我正在争取实现100sps 的数据速率和1uV 或更低的最小差分电压。 对多个通道进行多路复用很好。

    ADS1261看起来适合我的用例。 感谢您的建议!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    由于您只需要100sps 并可使用多路复用器、因此 ADS126x 系列是理想选择。  

    我们提供了有关桥式传感器的非常好的应用手册、您可能也需要仔细阅读。

    电桥测量基本指南(修订版 A)

    此致、
    Keith