This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:异常频率响应测试

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524990/ads1292r-abnormal-frequency-response-test

器件型号:ADS1292R

工具/软件:

尊敬的团队:

在 ADS1292R 上进行频率响应测试时、输入之一为2mV、0.5Hz 正弦波和2mV、10Hz 正弦波。

根据10Hz、0.5Hz 处的波形振幅应处于10Hz 波形振幅的-10%-5%范围内。

如附件所示、测试结果不符合要求、但我们测试了0.67Hz 波形、结果符合要求。

我是否可以问、可以使用哪些方法通过此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    感谢您发送编修。

    您是在同一信道上测试两个输入信号(一次测试一个)、还是在不同信道上同时测试?

    在原理图中、通道1的 PGA 输出端电容器大10倍。 这会将差分截止频率(-3dB)降至840Hz。 滤波器响应可能开始在低频下衰减信号、刚好足以影响测试结果。 您能否仅在通道2上测试两个输入信号(一次测试一个)并比较结果?

    您能解释一下这个测试的意义吗?

    此致、

    Ryan