This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:测量完成后会存在几秒钟的偏移。

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525107/ads1299-4-there-is-an-offset-for-a-few-seconds-after-the-measurement-is-completed

器件型号:ADS1299-4

工具/软件:

您好的团队、

与该主题的设计相同。
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1503530/ads1299-4-about-resistance-measurement-function-loff-ac/5779950#5779950

测量结束后会将偏移添加几秒钟、如下所示。
是否有设置或方法可立即关闭此功能?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamashita-San、

    感谢您发送编修。

    您的意思是、在关闭交流导联阻抗测量后、客户希望直流电平更快地恢复正常?

    我建议将通道输入多路复用器配置为内部短路(CHnSET[2:0]= 001b)。 这会将该通道的 PGA 输入短接在一起、并将它们一起驱动至已知的共模电压。 他们可以在短时间内保持此设置(即可能几百毫秒)、然后将设置改回000b (正常电极)。

    此致、

    Ryan