This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652AEVM:DAC5652AEVM 出现问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1522796/dac5652aevm-dac5652aevm-bring-up-problems

器件型号:DAC5652AEVM

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我在设置 DAC5256AEVM 时遇到问题。 我已在下面共享了我的设置的状态信息:

- I SET Mode High 和 SLEEP - GSET 连接到 GND 引脚

-我从 FPGA 生成了 DAC5256AEVM 将使用的数据和时钟。

-我从时钟支持引脚生成了10MHz 时钟信号,并将其提供给 J5 WRT1 SMA 输入。 我提供了与 SMA 引脚的连接。

-我将10MHz 时钟(带有 FPGA)生成的1MHz 正弦信号的正弦连接到 DA 引脚,余弦连接到 DB 引脚到数据引脚。 我通过跳线提供了这些连接。

-我发送新的数据到评估板下降沿的 FPGA 外部时钟。

-我分享了 FPGA 和 EVM 之间的接地。 我还正确连接了电源电压。

-我们尝试使用平衡-非平衡变压器,但当我们无法获得结果时,我们移除了 IOUTA1/2处的平衡-非平衡变压器并对硬件进行了更改,使 R2、R28、R7 = 0r、R3 = DNP

-其他我使用 ZedBoard 作为 FPGA

尽管这样、我无法在 IOUTA/B 上获得任何输出信号 我的问题到底在哪里?

   **绿线:FPGA 外部时钟、黄线:数据 MSB 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yigit:

    请发送有关 DAC 的连接和测试方式的更详细方框图。

    您使用的是 TI 的 DAC EVM 还是您自己的电路板?

    最好使用外部信号发生器为 DAC 计时。 并以更高的频率(~100MSPS)为 DAC 提供时钟。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reeder:

    您可以在下面看到新设置及其说明。 我为 FPGA 和 DAC5256AEVM 提供了100MHz 外部时钟。 我还从 FPGA 100MSPS 10MHz 10位宽度正弦信号向数据引脚发送数据。

    此致、

    Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yigit:

    您对 EVM 进行了一些修改。 DAC 输出需要50 Ω 端接至地、以便在其输出端具有电压/信号。 我会将变压器放回原位、这样您就可以得到适当的输出信号/正弦波。 因为您的仪器可能会降低输出负载。

    此外、您也需要进行 LSB 对齐。 我要从 MSB (DAC 引脚37)开始输入图形、然后向下。

    此致、

    Rob