This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:因此具有多个寄存器读取访问

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523908/ads8681-consequtive-multiple-register-read-access

器件型号:ADS8681

工具/软件:

您好:

我的客户对 ADS8681有疑问、

当需要转换后的数据时、CS 信号必须在 t_conv_max 周期内为高电平。

但是、如果不需要转换数据并执行如下图所示的多个结果寄存器读取访问、则 CS 信号 在  t_conv_max 期间是否必须处于高电平?
小于 t_conv_max 的较短 CS 高电平周期是否可以接受? 如果可以接受、最短 CS 高电平时间是多少?


此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obata-San、

    即使在读取寄存器数据时、也请保持完整的"等待 tCONV_MAX"状态。  引脚为 CONVST/CS、因此无法中断该"双功能"、即使您正在读取寄存器数据、ADS8681器件内部仍然存在转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复。
    在这种情况下、它们在寄存器读取期间不需要 ADC 转换数据。
    但是、是否会出现任何不良行为?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obata-San、

    关于 CONVST/CS 时序短循环的后果、没有可用的数据。  有两种不同的"读取"例程只会增加软件的复杂性、以尽可能减少时间节省、因此我看不到客户有任何好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    客户说、忽略后续读取的 CONVS/CS 时序可以减少访问时间。  
    我不知道他们为什么要像您说的那样减少这么短的时间、但他们说这有好处。
    是否可以接受?  

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议不要减小 CONVST/CS 时序。