This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035:输入&gt 时的非线性行为;+/–1V

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525776/amc1035-nonlinear-behavior-with-input--1v

器件型号:AMC1035

工具/软件:

团队、

根据我们的理解、VFSR 的线性范围为–1V 至 1V。 但是、客户想知道输入电压何时超出该范围、调制器输出的曲线是怎样的?  

您能提供以下曲线吗?

在 VFD 的客户应用中、过流将设置为+/–1.15V、他们估算这是否是 OCP 的优化值? 非常感谢。  

谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很遗憾、我们无法“轻松访问“数据表之外的数据。  您可以使用图 5 并得出 1.15V、一旦超过~20%线性范围、您将看到最大偏差。