This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:这是一个开漏、速度不同于规格。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525669/txs0104e-it-is-an-open-drain-and-the-speed-is-different-from-the-specification

器件型号:TXS0104E

工具/软件:

我通过将 TXS0104E 应用于 UART 通信来进行设计。 UART 速度为 460800 波特率。 在所附图中的输出波形中、5V 信号输出为 3.2V、作为开漏运行。

我有疑问。 首先、在数据表中、最大数据 速率为 2Mbps 开漏、所有波形都被压碎。 为什么会这样?
其次、输入是推挽式、但输出是开漏式。 如何获得推挽输出波形? 我应用了 TXS0104E 来将其用于 SPI 和 UART 通信。  

我相信您很忙、但请详细回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyoun:

    最大数据速率为 2Mbps 是在输出外部负载 15pF 时确定的。 为了实现更高的速度、请将其保持在最低水平、以确保实现出色的信号完整性和单稳态正常工作。 您能否提供进一步检查的原理图?  

    请注意、器件本身支持开漏和推挽驱动器。 默认情况下、其输出结构为开漏、带内部 10k Ω 上拉电阻(还添加了一次性加速器电路,以实现更快的转换速度来绕过 10k Ω 上拉电阻)。

    此致、

    插孔