This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:在多路复用器输出和 ADC 输入之间使用运算放大器

Guru**** 2917990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1523886/ads7924-using-an-operational-amplifier-between-multiplexer-output-and-adc-input

器件型号:ADS7924
主题:TLV9001 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有一个关于“在多路复用器输出和 ADC 输入之间使用运算放大器“的问题 “。

在测试时、我们注意到两个“问题“。  


首先、AVDD 低于 DVDD。 这可通过短接 U38 上的 VREF 和 VIN 来解决。

其次、我们测量了 ADCIN、该值为 0.035V、而运算放大器 (U10) 的引脚 3 预期为 1.5V。 您是否知道运算放大器为何不会遵循?

您好、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    电源轨上的状态正常。  至于 OPA 的输出、您是使用 DMM 还是示波器进行测量的吗?  如果您使用仪表、能否用示波器探测 AIN、并验证 TLV9001 是否不会振荡?  我们通常建议在 OPA 和 ADC 之间使用 R/C、因为模拟输入实际上看起来是一个带开关的电容器、这可能会导致放大器振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我 使用光学镜测量了 ADCIN/TLV9001 输出、并保持稳定 (+–0V)。 你有任何其他理论我可以尝试吗?


    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否仔细检查 PWRCON 引脚?  这意味着驱动关断或使能引脚、它实际上并不是为外部放大器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、这也是我们的初始检查。 使用电坐标镜、它看起来像一个稳定的 3.3V。 为了进一步检查这一点、我们还将运算放大器电源直接连接到 3.3V(并将 PWRCON 短接至 3.3V)。  

    另外、您可能需要更改图 57. 在数据表中,这可能会让一些设计师感到困惑(比如我):

     

    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 — 电源好,输出不振荡。  是否会在多个板上发生这种情况?  如果是、您可以移除 OPA 并验证 CHx IN 上的电压以使 MUX OUT。  然后、您可以将 MUXout 短接到 ADCin 并验证 ADC 是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了 3 块电路板、所有电路板都存在相同的问题。

    在其中一个电路板上、我们已移除 OPA、并将 MUXOUT 直接短接至 ADCin、确认其正常工作。
    (CHx 的电压约为 1.2V)


    您好、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    您能否仔细检查 TLV9001 器件型号?  然后进行 TLV9001 u 与非 U 版本相比、IDBV 具有不同的占用空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    是的、这似乎是问题! 原理图中的 TLV9001U(与实际放置在电路板上的 TLV9001U 相同)、但 Altium 器件实际上使用 TLV9001T 引脚。

    我会将器件手动更改为 TLV9001U、并确认 PWRCON 是否可以实际直接驱动该信号。

    感谢您的解决方案!

    您好、

    Tim