This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:在 HSDC Pro 中绘制的 ADS54J60 样片、当脉冲从低电平变为高电平时、脉冲会受到干扰、反之亦然。

Guru**** 2523670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520603/ads54j60-the-ads54j60-samples-plotted-in-hsdc-pro-the-pulse-is-getting-disturbed-when-the-pulse-going-low-to-high-or-vice-versa

部件号:ADS54J60

工具/软件:

您好、  

我给出了一个占空比为 1%(20ns) 的 500kHz 输入信号、输出如图中所示。

当我在绘制后提供 500kHz 输入时、它的输出信号几乎为 390-400kHz。 问题可能是什么?

我已经在 ADC 的输入端进行了检查、在示波器中测量的具有 1%占空比(20ns 脉冲)的 500kHz 脉冲很正常。

谢谢您、

Karthik B N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    我看到您提供的原理图有两个问题:

    1) 变压器具有仅 5MHz 的低端响应

    2) 您有与模拟输入串联的直流阻断电容器

    会尝试使用频率高得多的脉冲。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    在原理图中、我使用下图中提到的路径。

    我不使用 变压器、请检查以下电路。

    谢谢您、

    Karthik B.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    此设计不起作用。 因为直流耦合和+/–2.5 电源将不允许来自 ADC 的 2.0V Vcm。

    此外、单端终端不正确、因此放大器的输出存在不平衡。  

    这会使信号失真。

    请按照下面的说明调整电源和终端方案。

    您可以自己使用此免费工具、请在此处下载:  

    www.ti.com/.../DIFFAMPGAINCALC

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我发布了指向 FDA 计算器工具的错误链接。

    请使用以下内容。

    https://www.ti.com/tool/download/SBOR022/01.00.00.00

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    非常感谢您帮助解决问题。 我非常感谢您的时间和支持。

    此致、

    Karthik B.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Karthik!