This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:LM98714 SPI

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526547/lm98714-lm98714-spi

器件型号:LM98714

工具/软件:

在 ADC LM98714 中、使用 SPI 来访问寄存器在标准中略有不同。

在标准 SPI 协议中、我们有:

在我的代码中、我有一个用于传输 2 个字节的函数

但在德州仪器 (TI)、其工作原理如下:

首先、当我要写入 ADC 时、获取控制权并发送一个字节、之后释放控制权、以便我可以发送 2 个字节。

该协议是标准吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该协议通过一条数据线 SDIO 读取和写入数据(不使用两条信号线 SDI 和 SDO)。 这是一种三线制 SPI 协议。

    BR、

    典和