This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953 非常热

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1524459/ads7953-ads7953-is-very-hot

器件型号:ADS7953

工具/软件:

大家好、我们使用 ADS7953 来收集电路板内部的电压和电流值。 其中一块电路板出现异常
1.默认状态 U1 是非常热的, 10W。
2.移除电阻 R1、R2 和 R6 后,仍然非常热,约为 9.5W。
VCC_CLK_PLL_D3V3 2.55V
VCC_CLK_PLL_D1V8 1.808V
VDD_CLK_D3V5 3.54V
VCC_CLK_BUFF_D3V3 2.03V
VCC_D3V5 3.53V
VCC_A2V5 2.52V
VCC_A3V3 3.3V
3.移除 U1 ,功耗为 3W ,电压恢复正常。

我的问题是问题在哪里? 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功耗是指电路板的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    器件在正常运行情况下不应发热或消耗过多电流、而在正常运行情况下的耗散功耗不应超过 20mW。 鉴于此、器件似乎 超出了建议的工作条件、或者已因电过应力而损坏。  

    条件不应超过任何绝对最大额定值。 通常、当模拟输入超过模拟电源的电压、或进入输入引脚的电流没有受到足够的限制时、就会发生这种损坏。

    一旦消除了超出绝对最大额定值的条件来源、该器件应该能够与已知正常的器件交换、并正常运行、同时具有正常的电流消耗和功率耗散。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这个可能会损坏。 我将尝试用新芯片替换它。