This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输出信号失真

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1527021/txs0108e-output-signal-distortion

器件型号:TXS0108E

工具/软件:

从 1.8V 到 3.3V、A/B 的输入信号正常稳定、但输出信号 失真、上升时间过长。 原因是什么? TX-E 到 RX_MCU 和 TX_MCU 到 RX-E 的波形相同、但输出失真。

SCh:

输入:TX_E

输出 RX_MCU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CY:

    有关最佳布局实践、请参阅数据表的第 8.4 节。输出波形表明、输出侧总线上的电容可能过高、建议减小该电容以提供更好的 SI。 这对于 TXS 内部的内部一次性架构提供正常的功能至关重要。   如需更多说明、请参阅 www.ti.com/.../scea135.pdf = 17498294276&ref_url= https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

    此致、

    插孔