This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:上电后立即进行初始转换

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525946/ads8681-initial-conversion-right-after-power-up

器件型号:ADS8681

工具/软件:

您好:

上电后、如果默认寄存器设置正常、那么即使在上升沿之前没有收到 SCLK、CONVST/!CS 的上升沿是否立即开始转换、如下所示?

 

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    CONVST 的上升沿会打开采样保持开关、锁定采样/保持电容器上用于转换过程的任何电压。  转换时钟为内部时钟 — 请参阅数据表的 7.4.2.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    因此、上电后、如果 ACQ 在 CONVST 上升沿之前有足够的 CONVST 低电平周期、则转换应有效。
    它不需要 SCLK。 对吧?

    此致、
    小畑聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换结果只需要 SCLK 即可在时钟沿输出。  假设模拟输入已完全稳定且有足够的采集时间、则第一次转换将有效。