This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:SPI 复位命令无效&'t work

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526616/ads131m08-spi-reset-command-dont-t-work

器件型号:ADS131M08

工具/软件:

您好:

我尝试通过 SPI 发送复位命令、但器件未按预期响应。 根据规范、当重置命令0x11成功执行时、设备应以响应0xFF28。 但是、它当前使用答复0x11、表明未执行重置。

时序参数在哪里 tREGACQ  在这种情况下发挥作用?

大家好、谢谢

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Markus Hillebrand、

    ADS131M08 上的整个帧需要每个字 10 个字和 24 位、包括命令/STATUS+8 通道 DATA+CRC、您要发送 4 个字、只需发送 10 个字、然后再次检查下一帧中的第一个字。

    -戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 它可以工作、但我找不到数据表中的这一说明、或者我是否过于盲目?

    你好

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    今天 Dale 不在办公室时、我正在为您提供帮助。

    您可以在数据表的“8.4.1.3 RESET 命令“部分找到一些相关信息。
    RESET 命令发生在数据帧的第一个字中、但直到整个帧完成后才由器件锁存该命令。 提前终止帧会导致 RESET 命令被忽略。 在 ADS131M08 上完成一个帧需要 10 个字。

    对于 RESET 命令以外的其他命令、如果需要、通常可以对 SPI 帧进行“短周期“。

    此致、
    Joachim Würker ć