工具/软件:
您好:
我尝试通过 SPI 发送复位命令、但器件未按预期响应。 根据规范、当重置命令0x11成功执行时、设备应以响应0xFF28。 但是、它当前使用答复0x11、表明未执行重置。
时序参数在哪里 tREGACQ 在这种情况下发挥作用?
大家好、谢谢
Markus

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:Markus、
今天 Dale 不在办公室时、我正在为您提供帮助。
您可以在数据表的“8.4.1.3 RESET 命令“部分找到一些相关信息。
RESET 命令发生在数据帧的第一个字中、但直到整个帧完成后才由器件锁存该命令。 提前终止帧会导致 RESET 命令被忽略。 在 ADS131M08 上完成一个帧需要 10 个字。
对于 RESET 命令以外的其他命令、如果需要、通常可以对 SPI 帧进行“短周期“。
此致、
Joachim Würker ć