This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADC 的 VOL 和 VOH 级别与光耦合器要求不匹配

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ISO7741, SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1525734/ads1235-vol-and-voh-levels-of-adc-not-matching-with-photocoupler-requirement

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ISO7741SN74AHC1G125

工具/软件:

您好:

我们将在 ADS1235 和 MCU 控制信号之间使用光耦合器进行隔离、如下所示。

根据下表、对于最坏情况、电压电平不匹配、

Sr. no

TLP185 光耦合器

ADS1235 ADC

机械要求规格

备注

1.

VIH(最小值)

4.45V *1.

VOH(最小值)

4.2*2.

VIH(最小值)< VOH(最小值)

X

2.

ViL(最大值)

3.85V *3.

VOL(最大值)

1.05V *4.

ViL(最大值) > VOL(最大值)

O

注释- 最小 VCC–4.75V、最大 VCC–5.25V。

* 1 — 关断 TLP185 = 5.25V–0.8V = 4.45V 所需的电压、请参阅 TLP185 数据表“图 11.4 如果 — V F“。

*2 - ADS1235 的最小 VOH = 0.8 x 5.25V = 4.2V。  请参阅 ADS1235 数据表中的“6.5 电气特性“部分

* 3 — 打开 TLP185 所需的电压= 5.25V–1.4V((VF 最大值) = 3.85V。 请参阅 TLP185 数据表的“7. 电气特性(除非另有说明,否则 Ta = 25°C)“

*4 - ADS1235 的最大 VOL = 0.2 x 5.25V = 1.05V。 请参阅 ADS1235 数据表中的“6.5 电气特性“部分

Kinldy 为这种情况提出了任何解决方案。

谢谢。此致、

Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramdas Tibile:

    您在原始帖子中引用了下面的图、即所选光耦合器的 VF /IF 曲线 (TLP185)

    最坏情况下的 VF 为 0.8V、这发生在 T = 110C 和 IF = 0.1mA 时。 为了在您的系统中发生此情况、假设 VDD = 5V 且 R = 2.2k Ω、阴极的电压必须为 3.98V。 我得出此值是因为通过 R 的电流为 0.1mA、这需要阳极处的电压为 5.25V -(0.1mA * 2.2k Ω)= 4.78V。 当 VF = 0.8V 时、阴极的电压必须为 3.98V。 这低于 ADS1235 的 4.2V VOH 值

    另请注意、ADS1235 数据表中的 VOH 规格在 1mA 中指定。 随着源电流减小、数字输出电压增大、因此“0.2*DVDD"开始“开始仅趋向于 DVDD(关系通常是线性的)。 因此、如果电流仅为 0.1mA、则数字输出电压将>4.2V、从而导致阳极的电压更大、等等

    最后,我认为你不会有问题,但这当然是由你决定这是否可以。 您始终可以只使用与 ISO7741 类似的数字隔离器

    我还将指出 TI 也有光耦合器、请访问 https://www.ti.com/product/ISOM8710 了解详情

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan San、

    感谢您的反馈。

    但我还不了解阳极 4.78V 的计算结果。 你能详细地离开吗?

    谢谢。此致、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramdas Tibile:

    为了使流经 2.2k Ω 电阻器的电流为 0.1mA 并使电阻器的一侧偏置到 VDD = 5V、电阻器的另一侧(连接到阳极)必须为 4.78V。 我在我的帖子中解释了这一点

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan 先生,

    计算 4.78V 值时、您可能考虑使用 5V 而不是 5.25V。 是这样吗?

    我已经重新设计了部分、如下所示、

    *2 — 保留为规定,并将在测试过程中根据需要删除。

    现在它符合电压要求。

    请告诉我您的意见。

    谢谢、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramdas Tibile:

    感谢与 5.25V 的问题,我修改了之前的帖子。 我正在使用您的图像中的“字段 5V“、但在回复中输入了错误的值

    为什么不只使用数字隔离器? 对于这样一个简单的任务来说、您创建的电路似乎过于复杂

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    记下您的观点。

    但根据我的成本分析、使用数字隔离器的成本比我实际使用的成本更高。

    当前的设计方案成本为 10 INR、包括 SN74AHC1G125 和 TLP185 器件。

    您是否可以建议任何成本小于或等于 10 INR 的数字隔离器?

    谢谢、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramdas Tibile:

    我对数字隔离器的价格一无所知、但您可以在他们的论坛上发布问题来获取帮助: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan 先生,

    已注意。

    感谢您的支持、我将查看隔离器的价格。

    我正在结束本次对话。

    再次感谢。

    Ramdas