This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:当用作比较器的可调阈值时、输出电压不稳定

Guru**** 2769595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1526493/dac53608-output-voltage-unstable-when-using-as-adjustable-threshold-for-comparator

器件型号:DAC53608

工具/软件:

您好:  

我们遇到了我们实施的可调比较器阈值电路的问题。 下面是该电路的简化版本。

我们遇到的问题是、当“Input"上“上的输入信号是电压为 0V 至约 1.67V 的 10MHz 方波时、DAC 的输出 (DAC_OUT) 不稳定。 在该测试期间、DAC 的输出电压设置为 830mV。  

我们期望 DAC 的输出稳定在 830mV、并且比较器的 V+输入改变一位作为迟滞(计算的迟滞为 48mV)、但 DAC 输出在大约 0.6V 和 1.1V 之间摆动。 下面是信号的示波器图像。 黄色可以忽略、绿色是比较器的 V-输入、蓝色是 DAC 输出、粉色是比较器的 V+输入。

发生这种情况的原因可能是什么? 这是因为内部缓冲器不够快、不能在灌电流作为拉电流之间切换、尽管它的电流不是很大?
它与内部反馈电路有关吗?

由于我们必须继续使用相同的 DAC(以使软件保持不变)、因此我们想到的解决方案是放置一个额外的外部缓冲器电路、其中包含可处理大容性负载的运算放大器。 这样、电容器可以 缓冲小电流尖峰、但保持电压恒定。 你对此有何看法?

提前感谢、

Jonathan CAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    这只是为了确认、当比较器“输入“处于较低频率时、DAC 输出是稳定的?  

    与比较器相比、DAC 中的 DAC 输出缓冲器的 BW 非常低。 您可以在 DAC 输出上尝试使用 1nF 电容器、也可以使用更大的电容器并尝试使用 1uF 电容器。 较大的电容器会严重抑制输出、不应振荡。  

    否则、具有更高容性负载能力的高速缓冲器也适用。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    是的、在 1kHz 输入信号下、DAC 输出稳定、您可以看到比较器 V+输入上的微小迟滞变化。  

    下面显示了这些信号的示波器图像。 黄色可以忽略、绿色是比较器的 V-输入、蓝色是比较器的输出、粉色是比较器的 V+输入。  

    您是否知道 DAC BW 的近似值?  

    我已经在 DAC 的输出上尝试了高达 1nF 的电压、因为这是数据表中规定的限值。 这在 10MHz 输入频率下获得了很大帮助、但当输入频率降低到 1kHz 时、输出再次变得不稳定。 由于输入频率会发生变化、因此电路在较低和较高频率下保持稳定非常重要。  

    也许我可以按照您的建议尝试使用 1uF 电容器、看看这样是否可以在所有频率下使其稳定。 否则、我必须在输出后使用额外的缓冲器。  

    此致、

    Jonathan CAES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    我查看了设计手册、似乎缓冲器是使用 530kHz 带宽设计的。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯