This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:TI-JESD204-IP:在 Vivado 2023.1 中进行仿真

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1520227/ti-jesd204-ip-ti-jesd204-ip-simulation-in-vivado-2023-1

器件型号:TI-JESD204-IP

工具/软件:

您好、  

我正在尝试模拟 JESD204 IP 的参考设计、但没有得到任何结果。 来自 IP 的每个信号都显示为高阻抗信号。  

我首先将 MASTER_RESET 驱动为“1",“,然后、然后  在 200ns 后将 TX/rx_SYNC_RESET_VIO 驱动为“0"。“。 JESD204 进行配置、不会对 Verilog 头文件或任何其他文件进行任何更改。  

我尝试 在 Vivado 2023.1 中运行 zcu102_8b10b 以及 vcu118_64b66b reference_designs 的仿真、两者的结果相同。

 

谢谢、  

Daniel Urdaneta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请确认您是否已按照用户指南第 8.6.2 节中的规定连接了顶层信号。 似乎有许多信号没有被驱动。 此外、文件列表中是否包含 TI IP 内核?

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:  

    是、我们遵循  TI204C-IP JESD FPGA IP 用户指南中规定的指南。 第 8.6 节测试参考设计。  下面的图片显示了 RESET 信号。  

    `m、IP 内核已添加到工程中、但我不确定是否缺少任何文件、因为 IP 显示为 加密。 为了将 IP 添加到工程中、我正在添加文件  TI_204C_IP.SVP 和  TI_204C_IP_ENT.SV 在 RTL 文件夹中找到   (JES204C_IP_SRC/TI204C-IP-Release-v1.12-LATITE/TI-204C-COREIP/Vivado _2022_and_news/RTL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel<

    请删除*_实体.sv 文件。 它仅用作实例化的参考(因为核心文件已加密)。

    除此之外、如果您尚未对原始参考设计进行任何更改、其他所有内容都应在仿真中正常运行。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     卸下后  TI_204C_IP_ENT.SV  根据该工程并遵循本帖子 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1230925/ti-jesd204-ip-simulation-of-loopback-design-in-vivado 的指南 、仿真显示了 TX 通道上的活动。