工具/软件:
您好团队:
我们当前正在产品中使用该 ADC 来获取四个模拟信号 (AIN0 至 AIN3)、所有这些信号都已连接。
经过彻底调查、我们发现了 ADC 本身存在的问题。
问题描述:
- 在少数器件中、 30,000 多种产品中有 3 个样本、我们发现当 ADC 的表面温度超过 AIN2 上的读数不正确 65°C 。
- AIN2 配置为测量放大后的电流信号。
- 我们已经验证 ADC 的模拟输入是准确且稳定的。
- 但是、微控制器从 ADC 读取的 AIN2 数字值不正确、它显示为垃圾数据。
- 其他输入通道 (AIN0、AIN1、AIN3) 在相同条件下继续正常运行。
- 根据我们目前的分析、模拟信号链不存在问题、但似乎与 ADC 在高温下的行为是隔离的。
- i2c 也会出现问题。
- 当温度< 65 度时、ADC 按预期工作。
正如我之前提到的、我们并不是在所有部分都看到这种行为、而是只有少数几个部分出现这种行为 、而且在这几个问题中、这种行为是可重现的。
您以前见过这种行为吗? 请支持并分享 FTA。 谢谢你